This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SK-AM62A-LP:摄像头 ISP 支持

Guru**** 2561200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1338625/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp-camera-isp-support

器件型号:SK-AM62A-LP

团队、您好!

我们将在摄像头产品中使用 AM62A34处理器、在这方面 、我们有一些与摄像头 ISP 相关的未决问题。 「我知道了,妈妈。
您能回答一下吗?

Q1: ISP 能否提供原始传感器位深度的 YUV/RGB 图像? 如果我们使用10位图像传感器,那么我们可以得到10位深度的图像吗?

Q2: 它是否支持在 ISP 处水平或垂直图像翻转? 如果没有、那么有任何硬件加速插件可在 BSP 中翻转?

Q3: 我们可以从 ISP 节点执行 RGB/YUV 图像原始转储吗? 如果是、那么您能否提供相同步骤?


谢谢。

Jaimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaimin:

    Q1:AM62A ISP 可产生12位或8位输出、如 TRM - https://www.ti.com/lit/pdf/spruj16中所述。

    Q2:是的,图像翻转可以由 ISP 完成。

    Q3:您可以详细阐述捕捉、原始输入或 RGB/YUV 输出所需的内容、还是图像流水线的任意位置吗?

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q2:是的,图像翻转可以由 ISP 完成。

         问题:我们的要求是以90,180和270度旋转图像。 ISP 可以实现这一点吗? 我们正在考虑我们不需要使用 gstremer 的外部插件,这是通过简单地配置 ISP 来完成的。 这是正确的理解吗?

    Q3:您可以详细阐述捕捉、原始输入或 RGB/YUV 输出所需的内容、还是图像流水线的任意位置吗?

         问题:我们希望在图像从 ISP 发出后立即转储经过完全处理的 RGB/YUV 图像。 您能否指导我们执行此操作的过程/命令? 我们不想转储原始图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题:我们的要求是以90度、180度和270度旋转图像。 ISP 可以实现这一点吗? 我们正在考虑我们不需要使用 gstremer 的外部插件,这是通过简单地配置 ISP 来完成的。 这是正确的理解吗?

    是的、这是正确的。 图像旋转可由 ISP 的 LDC 块完成。 请参阅 TRM、图7-17。 VPAC 概述。 您将找到 LDC 块。

    一旦 RGB/YUV 图像从 ISP 发出,我们就要转储经过完全处理的图像。 您能否指导我们执行此操作的进程/命令?

    是的、GStreamer 框架支持接收 ISP 输出。 有关详细信息、请参阅《AM6xA ISP 调优指南》。 下面是一个 GStreamer 流水线、用于从摄像机捕获图像、处理图像并发送到显示器:

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1080, framerate=30/1, format=rggb10 ! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 \
    sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/dcc_viss_10b.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/dcc_2a_10b.bin format-msb=9 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! \
    kmssink driver-name=tidss sync=false

    此致、

    建中市