请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
感谢你的评分
对于 UART0、SOC 信号与通过 USB 转换器在 TTL 电平上一样被输出。
相关内容已在一定程度上得到解决、但在启动阶段存在问题、因此响应较晚。
上述查询似乎是程序问题、并且在运行从嵌入式开发人员处收到的 SD 卡时、显示以下内容(随附全文)。
请检查哪个部分存在问题
[21.598536]平台调节器-3:延迟探头待定
[21.603909]平台调节器-6:延迟探头待定
[21.609277]平台调节器-7:延迟探头待处理
[21.614636]平台 fa200000.mmc:延迟探头待定