This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复: AM625: AM6252板+ PMICTPS6521904 : SD Boot

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1334534/re-am625-am6252-board-pmic-tps6521904-sd-boot

[此主题后续至 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1330678/am625-am6252-board-pmic-tps6521904-sd-boot]

感谢你的评分

对于 UART0、SOC 信号与通过 USB 转换器在 TTL 电平上一样被输出。
相关内容已在一定程度上得到解决、但在启动阶段存在问题、因此响应较晚。

上述查询似乎是程序问题、并且在运行从嵌入式开发人员处收到的 SD 卡时、显示以下内容(随附全文)。

请检查哪个部分存在问题

[21.598536]平台调节器-3:延迟探头待定
[21.603909]平台调节器-6:延迟探头待定
[21.609277]平台调节器-7:延迟探头待处理
[21.614636]平台 fa200000.mmc:延迟探头待定


.e2e.ti.com/.../240308_5F00_UBBOT-pending.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道取得了良好的进展。
    U-boot 看起来引导正常、并且在内核启动期间会出现某种问题。
    让我回到我的同事来跟进...
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangbong:

    内核启动日志没有任何与'MEMC1'相关的消息。 内核设备树文件中的"dhci1"节点似乎未启用。 请检查您的内核器件树文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们的嵌入式开发人员修改了器件树并完成了内核。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangbong:

    您能否解释一下为解决此问题而修改了内核设备树的具体内容? 也许一个内核补丁会帮助我理解它。