This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TI RPMsg Char git 包-有关 gcc-arm 交叉编译器和 GNU 工具的说明

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335941/am6442-ti-rpmsg-char-git-package---instructions-on-gcc-arm-cross-compilers-and-the-gnu-tools

器件型号:AM6442

基于 TI RPMsg 特性包  、使用 Ubuntu 22.04 LTS

在"构建"下

 1) ARM 已经改变了它们将交叉编译器工具捆绑在一起的方式;参见 https://learn.arm.com/install-guides/gcc/cross/  21Dec2023 (无法在"gcc-arm-9.2-2019.12*"上获取)

    对于正在安装的 Ubuntu 软件包、使用 ARM 规定的安装是否安全、例如、  

"

在 Ubuntu 等基于 Debian 的发行版上安装

使用apt命令在任何基于 Debian 的 Linux 发行版上安装软件包。

sudo apt 更新
sudo apt install gcc-arm-none-eabi -y
sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabihf -y
sudo apt install gcc-Aarch64-linux-GNU -y

"

2)在 GNU 工具上,可能需要先安装 M4,然后才能安装 autoconf。

   我被安排使用  

   自动配置2.7102

   Automake 1.16.5-1.3

   libtool 2、4、6-15内部版本2

 使用此组合是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    本周我不在办公室。 我将在下周查看您的查询并与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您仍可以从此处抓取较旧的 gcc:
    https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-a

    我不知道特定构建工具的特定风险。 如果您遇到问题、请随时在此处回复。

    此致、

    尼克