基于 TI RPMsg 特性包 、使用 Ubuntu 22.04 LTS
在"构建"下
1) ARM 已经改变了它们将交叉编译器工具捆绑在一起的方式;参见 https://learn.arm.com/install-guides/gcc/cross/ 21Dec2023 (无法在"gcc-arm-9.2-2019.12*"上获取)
对于正在安装的 Ubuntu 软件包、使用 ARM 规定的安装是否安全、例如、
"
在 Ubuntu 等基于 Debian 的发行版上安装
使用apt命令在任何基于 Debian 的 Linux 发行版上安装软件包。
sudo apt 更新
sudo apt install gcc-arm-none-eabi -y
sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabihf -y
sudo apt install gcc-Aarch64-linux-GNU -y
"
2)在 GNU 工具上,可能需要先安装 M4,然后才能安装 autoconf。
我被安排使用
自动配置2.7102
Automake 1.16.5-1.3
libtool 2、4、6-15内部版本2
使用此组合是否存在风险?