请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 您好、尊敬的专家:
对于标题描述、该线程只是进行了仔细检查
我查看数据表、获取以下信息。 (表5-1. 器件比较)
Part number variants with DSI 4L TX as "1" can only use the DSI0 interface for DSI functionality. DSI1* balls can still be used for CSI1 functionality.
器件为"TDA4AL88TGAALZRQ1"、TDA4AL 中的 DSI1引脚接口仅支持 CSI-TX 吗?
非常感谢
吉布斯