This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL 中的 DSI1接口是否仅支持 CSI-TX

Guru**** 2578755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1328168/tda4al-q1-does-csi-tx-only-supported-on-dsi1-interface-in-tda4al

器件型号:TDA4AL-Q1

您好、尊敬的专家:

对于标题描述、该线程只是进行了仔细检查

我查看数据表、获取以下信息。 (表5-1. 器件比较)

Part number variants with DSI 4L TX as "1" can only use the DSI0 interface for DSI functionality. DSI1* balls can still be used for CSI1
functionality.

器件为"TDA4AL88TGAALZRQ1"、TDA4AL 中的 DSI1引脚接口仅支持 CSI-TX 吗?

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件为"TDA4AL88TGAALZRQ1"、 是否仅 TDA4AL 的 DSI1引脚接口支持 CSI-TX?

    在所有型号中、CSI Tx 和 DSI Tx 使用相同的引脚。
    您不能同时使用 CSITx0和 DSITx0。

    如果没有"TDA4AL88TGAALZRQ1" DSI1、则可以将这些引脚用于 CSI1Tx。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doredla Sudheer Kumar、

    是什么导致在 CSI1 TX 可用时 DSI1不可用?

    CSI 和 DSI 都属于协议级别。 并且它们可以共享同一个 D-PHY 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、它们不能同时共享同一个 PHY。 PHY 很常见、这就是它们不能同时处于活动状态的原因。 如果只有一个通道处于活动状态、则 没有问题。 但无法同时启用两者。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CSI1 TX 可用时 DSI1不可用的原因是什么?

    您指的 SOC 是 TDA4AL 的子变体、其中很少根据自定义请求和用例删除模块。

    CSI 和 DSI 都属于协议级别。 并且它们可以共享同一个 D-PHY 端口。

    DSI 和 CSI 的 IP 不同、在子变体中仅支持一个 DSI 实例。

    此致、
    苏德黑尔