请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AH-Q1 您好、专家!
在夜间场景下进行数据收集时、我们观察到明亮区域(前照灯、标志牌等)周围出现了一些颜色噪音、如下图所示。 在白天的情况下、此问题不再出现。
此外、我们观察到、在非常黑暗的情况下、曝光时间和模拟增益达到最大值。 此问题是否由最大增益值导致? 您能否帮助我们解决这个问题? 还 附加 RAW、Viss 图像和拐点。 我们使用的 是 AR0233传感器、SDK 版本为8.6
e2e.ti.com/.../Color_5F00_Noise.zip