This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:彩色噪声

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335652/tda4ah-q1-color-noise

器件型号:TDA4AH-Q1

您好、专家!

在夜间场景下进行数据收集时、我们观察到明亮区域(前照灯、标志牌等)周围出现了一些颜色噪音、如下图所示。 在白天的情况下、此问题不再出现。

此外、我们观察到、在非常黑暗的情况下、曝光时间和模拟增益达到最大值。 此问题是否由最大增益值导致? 您能否帮助我们解决这个问题?  还 附加 RAW、Viss 图像和拐点。 我们使用的 是 AR0233传感器、SDK 版本为8.6

e2e.ti.com/.../Color_5F00_Noise.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    看起来像是来自传感器的噪声。

    您可能需要检查 Onsemi 是否有此原始图像、以便使用更好的传感器设置来提高原始图像质量。