请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AH-Q1 主题中讨论的其他器件:TMP451、 DXP
您好、TI 团队:
我们要将 TMP451连接到 TDA4AH。 我们需要了解 TDA4AH 是否具有内置的热敏二极管。
在 Jacinto 7 EVM 上、我们搜索、可以看到 Jacinto 7上的引脚 K30和 L30是二极管。 哪个引脚必须连接到 DXP,哪个引脚必须连接到 DXN? 网络名称 TEMP_DIODE_PX 令人困惑。
提前感谢您、