This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:内置热敏晶体管/二极管

Guru**** 2545460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, DXP, AM6546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1326282/tda4ah-q1-built-in-thermal-transistor-diode

器件型号:TDA4AH-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP451DXP

您好、TI 团队:

我们要将 TMP451连接到 TDA4AH。 我们需要了解 TDA4AH 是否具有内置的热敏二极管。

在 Jacinto 7 EVM 上、我们搜索、可以看到 Jacinto 7上的引脚 K30和 L30是二极管。 哪个引脚必须连接到 DXP,哪个引脚必须连接到 DXN? 网络名称 TEMP_DIODE_PX 令人困惑。  

 提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期、我们团队的一半成员目前不在办公室。 请预计回复会延迟1~2 μ s 天。

    很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。

    此致!
    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于 K30和 L30引脚、根据 数据表和原理图检查清单工具、它们应保持未连接状态。 您可以参阅此 E2E 博文 、了解有关 AM6546的信息、从而通过软件检查温度。  

    此致!
    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们想通过硬件来实现它,您能告诉我们在 DXP:K30或 L30上是什么吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格清楚地表明这些引脚为未连接: