This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:am6526和 am6422之间的差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1332758/am6526-difference-between-am6526-and-am6422

器件型号:AM6526

均采用双核 A53和双核 Cortex-RFF。 价格差异为~ 40美元。 这是由显示子系统导致的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamil。

    有许多架构差异、例如 AM6526上的2个 PCIes +1个 USB 3.1和3个 ICSSG 与 AM64x 上的2个 PCIes +1个 USB 3.1和3个 ICSSG、它们会导致一个更高的价格。  (请注意、AM6526器件选项不支持片上图形加速器)

    从软件支持的角度来看、我们的主要关注点是 AM62x、AM62A 和 AM64x 处理器系列的支持。  

    您能否详细介绍您的申请要求?  (您可以发送至我的 TI 电子邮件地址@ m-firth@ti.com)

    此致、

    迈克