请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6526 均采用双核 A53和双核 Cortex-RFF。 价格差异为~ 40美元。 这是由显示子系统导致的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jamil。
有许多架构差异、例如 AM6526上的2个 PCIes +1个 USB 3.1和3个 ICSSG 与 AM64x 上的2个 PCIes +1个 USB 3.1和3个 ICSSG、它们会导致一个更高的价格。 (请注意、AM6526器件选项不支持片上图形加速器)
从软件支持的角度来看、我们的主要关注点是 AM62x、AM62A 和 AM64x 处理器系列的支持。
您能否详细介绍您的申请要求? (您可以发送至我的 TI 电子邮件地址@ m-firth@ti.com)
此致、
迈克