尊敬的团队:
我正在使用集成 Wilink 模块: WL1837MODGIMOCT 所在的 SK-AM62电路板。
目标是使用 Wi-Fi Direct 连接、同样请帮助我了解相关步骤和所需的 SDK。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Praveen:
感谢您的提问。
我将帮助您在 SK-AM62上启用 Wi-Fi。 让我们一步一步地进行这一操作。
因此、首先您从以下链接下载.WIC 映像: www.ti.com/.../09.01.00.08

然后、我希望您使用 Balena Etcher 之类的工具在 SD 卡上刷写此映像。

期待您的答复。
此致、
瓦伊布哈夫
您好 Praveen:
我已经完成了上述步骤。
这听起来不错。
好的、接下来的步骤如下:
# board is acting as a WiFi station.
# Customize this as per your need
# Set the demo_enable to yes so that the board connects to the AP automatically
# after the boot
[Wifi-STA]
demo_enable = no
ssid = homewifi
password = password123 # board is acting as a WiFi station.
# Customize this as per your need
# Set the demo_enable to yes so that the board connects to the AP automatically
# after the boot
[Wifi-STA]
demo_enable = yes
ssid = WIFI_DEMO_NAME
password = QWERTY完成后、您可以使用 SD 卡引导模式进行引导、现在就可以使用 WIFI 了。
我希望这对您有所帮助。
如果此主题对您有帮助、请将其标记为已解决。
此致、
瓦伊布哈夫
您好 Praveen:
抱歉、我引用了错误的 SDK 版本。
目前、更具体地说、wiicfg 文件可在 SDK 版本8中找到。 08.06.00.42 (2023年2月24日)
在 SDK 版本9.0或更高版本中、此错误会造成中断、因此在即将发布的版本中将会进行修复。
您能否试用 SDK 版本 08.06.00.42 (2023年2月24日)?
执行我前面提到的步骤、您应该可以开始了。
此致、
瓦伊布哈夫
您好 Praveen:
很高兴听到您已经能够建立 WiFi 连接。
您能帮助我设置 Wi-Fi Direct 连接吗
您能否详细说明直接连接的含义? 您是否已经正确连接?
此致、
瓦伊布哈夫
您好、Vaibhav、
我所说的 WiFi Direct 是指建立 PIAR 到 PEAR (P2P)连接。
本文档中提供了 P2P 模式的详细信息: WiLink8高级特性
此致、
普拉芬
您好 Praveen:
我已将此问题分配给正确的专家。
您能否帮助我设置 Wi-Fi Direct 连接,最终目标是开发屏幕镜像应用程序
对于指定的专家、这只是供参考。
请预计在几个工作日内收到回复。
此致、
瓦伊布哈夫
尊敬的 Krunal:
我正在尝试根据文档 WiLink8 Linux 高级演示的第2.5节建立 PIR 到 PIR (P2P)连接。
我能够找到该目录并运行: p2p_start.sh
尽管我在尝试运行时遇到问题: p2p_cli.sh
此致、
普拉芬