This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:Wi-Fi 直接操作

Guru**** 2579555 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1323002/sk-am62-wi-fi-direct-operation

器件型号:SK-AM62

尊敬的团队:

我正在使用集成 Wilink 模块: WL1837MODGIMOCT 所在的 SK-AM62电路板。

目标是使用 Wi-Fi Direct 连接、同样请帮助我了解相关步骤和所需的 SDK。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:  

    感谢您的提问。

    我将帮助您在 SK-AM62上启用 Wi-Fi。 让我们一步一步地进行这一操作。

    因此、首先您从以下链接下载.WIC 映像:  www.ti.com/.../09.01.00.08

    然后、我希望您使用 Balena Etcher 之类的工具在 SD 卡上刷写此映像。

    期待您的答复。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    感谢您的回复、我已经完成了上述步骤。

    此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我已经完成了上述步骤。

    这听起来不错。

    好的、接下来的步骤如下:

    • 将 SD 卡插入您的系统、我希望您将一个名为 wificfg

    • 因此、文件内容如下所示:

      # board is acting as a WiFi station.
      # Customize this as per your need
      # Set the demo_enable to yes so that the board connects to the AP automatically
      # after the boot
      
      [Wifi-STA]
          demo_enable = no
          ssid = homewifi
          password = password123 


    • 假设您的 wifi 名称是 WIFI_DEMO_NAME、密码是 QWERTY

    • 因此、现在修改后的文件如下所示:

      # board is acting as a WiFi station.
      # Customize this as per your need
      # Set the demo_enable to yes so that the board connects to the AP automatically
      # after the boot
      
      [Wifi-STA]
          demo_enable = yes
          ssid = WIFI_DEMO_NAME
          password = QWERTY

    完成后、您可以使用 SD 卡引导模式进行引导、现在就可以使用 WIFI 了。

    我希望这对您有所帮助。

    如果此主题对您有帮助、请将其标记为已解决。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我无法找到 wificfg 文件。

    您能帮助我提供文件详细信息吗?

    此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    如上所述、我假设您正在刷写 Yocto 映像。

    发布该内容后、您可以将 SD 卡插入系统中、您将看到如下所列的一组文件。

    您将能够在此处找到 wificfg 文件。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我无法找到文件:

    上面是该文件夹的屏幕截图。

    此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    抱歉、我引用了错误的 SDK 版本。

    目前、更具体地说、wiicfg 文件可在 SDK 版本8中找到。  08.06.00.42 (2023年2月24日)

    在 SDK 版本9.0或更高版本中、此错误会造成中断、因此在即将发布的版本中将会进行修复。

    您能否试用 SDK 版本 08.06.00.42 (2023年2月24日)?

    执行我前面提到的步骤、您应该可以开始了。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    使用 SDK 版本8 (08.06.00.42)、我能够启动 Wi-Fi 并能够与电路板连接。

    您能帮助我设置 Wi-Fi 直连的设置吗?最终目标是开发屏幕镜像应用。

    此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    很高兴听到您已经能够建立 WiFi 连接。

    您能帮助我设置 Wi-Fi Direct 连接吗

    您能否详细说明直接连接的含义? 您是否已经正确连接?

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我所说的 WiFi Direct 是指建立 PIAR 到 PEAR (P2P)连接。

    本文档中提供了 P2P 模式的详细信息: WiLink8高级特性

    此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    请允许我在几个工作日内重新讨论此问题。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我已将此问题分配给正确的专家。

    您能否帮助我设置 Wi-Fi Direct 连接,最终目标是开发屏幕镜像应用程序

    对于指定的专家、这只是供参考。

    请预计在几个工作日内收到回复。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何屏幕镜像示例。

    此致、
    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    我正在尝试根据文档 WiLink8 Linux 高级演示的第2.5节建立 PIR 到 PIR (P2P)连接

    我能够找到该目录并运行: p2p_start.sh

    尽管我在尝试运行时遇到问题: p2p_cli.sh

    此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    能否详细说明运行该脚本时遇到的问题?

    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我只是想跟进您的问题。 问题是否已经解决、我能进一步帮助吗?

    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corinne:

    感谢您的回复、我赶上了其他一些任务、将在本周晚些时候与您分享日志文件。

    此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!