您好!
您能否澄清几个核心部分的要点?
据我所知、我们需要了解
-> 2双臂 R5f
-> A53
-> M3 (MCU)
GPIO 引脚在其连接 R5F 或 A53的名称(高速扩展连接器 PRG0和 PRG1)中暴露了什么 ?
如何访问 MCU (M3 )? 它是从同一 UART 到 USB debuger(J26)从 CCS ?
此致
去加重
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否澄清几个核心部分的要点?
据我所知、我们需要了解
-> 2双臂 R5f
-> A53
-> M3 (MCU)
GPIO 引脚在其连接 R5F 或 A53的名称(高速扩展连接器 PRG0和 PRG1)中暴露了什么 ?
如何访问 MCU (M3 )? 它是从同一 UART 到 USB debuger(J26)从 CCS ?
此致
去加重
Debashis 您好!
在 AM64X 总数中、我们有4个 R5F 内核(R5F0_0和 R5F0_1以及 R5F1_0和 R5F1_1)。
以及两个 A53内核和一个 M4F 内核。
M3内核是 DMSC ( 设备管理和安全) 内核, 它可以用于设置 SOC 的时钟、功率、资源分配和安全功能,用户不能将此内核用作通用功能。
当 GPIO 引脚连接 R5F 或 A53时,其名称(高速扩展连接器 PRG0和 PRG1)中暴露了什么 ?
[/报价]实际上,在 AM64X 中,R5F 和 A53内核都属于主域。 因此、通常所有主 GPIO0和主 GPIO1都由 A53和 R5F 内核访问。
[/quote]Unknown 说:如何访问 MCU(M3 )? 它是从同一 UART 到 USB debuger(J26)从 CCS ?
[/报价]M3是 DMSC (设备管理和安全)。 核心用户无法访问它。
否,J 26是 UART 端口,J28是可用于访问内核的 DEBUG (JTAG)端口。
此致、
S.Anil.
Debashis 您好!
当您将 JTAG 端口(J28)连接到 PC 时、调试窗口会显示所有内核信息。
调试窗口显示 A53、R5F、M4F、M3和 PRU 内核信息。 所以当你想要调试你的特定内核时,你可以将调试器连接到一个特定内核,然后你就可以调试你的应用了。
如果要在两个内核之间进行通信、则应仅采用 IPC。
很抱歉延迟响应、因为我遇到了其他修复问题。
请参阅以下 IPC 主题、以便更好地理解。
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/IPC_GUIDE.html
此致、
S.Anil.