This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM 中的 MCU

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1328977/tmds64evm-mcu-in-tmds64evm

器件型号:TMDS64EVM

您好!
您能否澄清几个核心部分的要点?

据我所知、我们需要了解
-> 2双臂 R5f
-> A53
-> M3 (MCU)

GPIO 引脚在其连接 R5F 或 A53的名称(高速扩展连接器 PRG0和 PRG1)中暴露了什么 ?

如何访问 MCU (M3 )?  它是从同一 UART 到 USB debuger(J26)从 CCS ?

此致
去加重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debashis 您好!

    在 AM64X 总数中、我们有4个 R5F 内核(R5F0_0和 R5F0_1以及 R5F1_0和 R5F1_1)。

    以及两个 A53内核和一个 M4F 内核。

    M3内核是 DMSC ( 设备管理和安全) 内核, 它可以用于设置 SOC 的时钟、功率、资源分配和安全功能,用户不能将此内核用作通用功能。

    当 GPIO 引脚连接 R5F 或 A53时,其名称(高速扩展连接器 PRG0和 PRG1)中暴露了什么 ?
    [/报价]

    实际上,在 AM64X 中,R5F 和 A53内核都属于主域。 因此、通常所有主 GPIO0和主 GPIO1都由 A53和 R5F 内核访问。

    Unknown 说:
    如何访问 MCU(M3 )?  它是从同一 UART 到 USB debuger(J26)从 CCS ?
    [/报价]

    M3是 DMSC (设备管理和安全)。 核心用户无法访问它。

    否,J 26是 UART 端口,J28是可用于访问内核的 DEBUG (JTAG)端口。

    此致、

    S.Anil.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swargam:
    感谢您的回答
    我们将 Debian RT -kernel SDK 与 EtherCAT 主站配合使用。
    我们可以通过引脚访问



    我想问的问题
    如何访问 MCU (M4 )?  它是从同一 UART 到 USB debuger(J26)从 CCS ?
    如何与 M4和 A53通信?
    如何与 A53和 R5F 通信? (进程间沟通我的想法)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debashis 您好!

    当您将 JTAG 端口(J28)连接到 PC 时、调试窗口会显示所有内核信息。

    调试窗口显示 A53、R5F、M4F、M3和 PRU 内核信息。 所以当你想要调试你的特定内核时,你可以将调试器连接到一个特定内核,然后你就可以调试你的应用了。

    如果要在两个内核之间进行通信、则应仅采用 IPC。

    很抱歉延迟响应、因为我遇到了其他修复问题。

    请参阅以下 IPC 主题、以便更好地理解。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/IPC_GUIDE.html

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debashis 您好!

    如果您没有任何查询、请关闭此主题、并为新查询打开新主题。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    供您支持