安装 CCS 后、该文件不会从安装目录或应用启动器中打开。
使用 TI 网站上的离线安装程序。
安装程序版本:
版本:12.6.0
发布日期:2024年1月12日
TRAPS:CCSTUDIO[268088]一般保护故障 IP:401ae4 sp:7ffec4c278a0 error:0 in CCSTUDIO[400000+5000]
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据日志、安装似乎可以正常进行。
您能否确认已解析中提到的所有依赖项:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv12_linux_host_support.html
如果是、您能否打开终端并尝试从以下位置运行 CCStudio 可执行文件: /ccs/eclipse? 提供终端中显示的所有消息。 如果在中生成了工作区日志、 /.metadata/.log、也请提供。
谢谢
小
当我从运行 CCStudio 可执行文件时、 /ccs/eclipse:
它显示了分段故障。
dmesg:
[Feb27 14:40] TRAPS:CCSTUDIO[8635] General protection fault ip:401ae4 sp:7ffd67465360 error:0 in CCSTUDIO[400000+5000]
[Feb27 14:41] TRAPS:CCSTUDIO[8728]一般保护故障 ip:401ae4 sp:7ffdcc73a4a0 error:0 in CCSTUDIO [400000+5000]
我只想确认您是否解析了 Linux 主机支持页面中提到的所有依赖项。
请确认这是否为真。
谢谢你。
您是否可以尝试以下操作:
1) 1) 按照 CCS 故障排除指南9.4.3中的说明清理工作区:
2) 2)使用-clean 参数启动 CCS、如 CCS 故障排除指南中9.4.2所述:
3) 3)如果问题仍然发生、请关闭 CCS 并重新发送新生成的.log 工作区文件。 如果 CCS 在启动初期崩溃、则可能不会生成任何日志。
谢谢!
小