This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:成功安装 CCStudio—(根据 GUI 安装程序)后、应用程序不会打开。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1324121/ccstudio-after-successful-installation-of-ccstudio-as-per-the-gui-installer-the-application-doesn-t-open

器件型号:CCStudio

安装 CCS 后、该文件不会从安装目录或应用启动器中打开。

使用 TI 网站上的离线安装程序。

安装程序版本:
版本:12.6.0

发布日期:2024年1月12日

操作系统: Ubuntu 12.04
内核:5.15.0-94-通用
dmesg 日志:
TRAPS:CCSTUDIO[268088]一般保护故障 IP:401ae4 sp:7ffec4c278a0 error:0 in CCSTUDIO[400000+5000]
安装日志:
请提供有关如何继续的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据日志、安装似乎可以正常进行。

    您能否确认已解析中提到的所有依赖项:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv12_linux_host_support.html

    如果是、您能否打开终端并尝试从以下位置运行 CCStudio 可执行文件: /ccs/eclipse? 提供终端中显示的所有消息。 如果在中生成了工作区日志、 /.metadata/.log、也请提供。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我从运行 CCStudio 可执行文件时、 /ccs/eclipse:
    它显示了分段故障。
    dmesg:

    [Feb27 14:40] TRAPS:CCSTUDIO[8635] General protection fault ip:401ae4 sp:7ffd67465360 error:0 in CCSTUDIO[400000+5000]

    [Feb27 14:41] TRAPS:CCSTUDIO[8728]一般保护故障 ip:401ae4 sp:7ffdcc73a4a0 error:0 in CCSTUDIO [400000+5000]



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我只是想确认您已解析 Linux 主机支持页面中提到的所有依赖项。 假设你这么做了、我不确定这里的问题是什么。 我需要将此问题上报给工程部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想确认您是否解析了 Linux 主机支持页面中提到的所有依赖项。

    请确认这是否为真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装前已解决依赖关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您是否可以尝试以下操作:

    1) 1) 按照 CCS 故障排除指南9.4.3中的说明清理工作区:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    2) 2)使用-clean 参数启动 CCS、如 CCS 故障排除指南中9.4.2所述:   

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#use-the-clean-argument-when-calling-ccstudio-exe

    3) 3)如果问题仍然发生、请关闭 CCS 并重新发送新生成的.log 工作区文件。 如果 CCS 在启动初期崩溃、则可能不会生成任何日志。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于选项1 -- CCS 没有打开。 如何更改工作区。 元数据在工作区中根本不可用。
    (在我的 Windows 系统中、我可以看到所有这些东西-它能够正常工作、没有任何问题)
    对于选项2 -当使用 clean 参数运行 CCS 时、它仍然显示段故障。 没有日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的尝试。 看起来 CCS 立即出现故障。 我们正在调查。

    谢谢