请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 我们尝试在具有以下配置的 EVM 中运行视觉应用
1) DP
2) eDP
3) HDMI
目前是否提供 HDMI 支持? 如果支持、则需要在平台级别更改哪些配置。
如果我们要同时使用这两个显示屏、则 EVM 当前支持这两种显示屏。 我需要进行哪些配置更改?
此致
岸尾市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们尝试在具有以下配置的 EVM 中运行视觉应用
1) DP
2) eDP
3) HDMI
目前是否提供 HDMI 支持? 如果支持、则需要在平台级别更改哪些配置。
如果我们要同时使用这两个显示屏、则 EVM 当前支持这两种显示屏。 我需要进行哪些配置更改?
此致
岸尾市
尊敬的 Kishore:
3) HDMI
目前是否提供 HDMI 支持? 如果支持、则需要在平台级别更改哪些配置。
[/报价]对于 J784s4、我们不支持 HDMI、仅支持 DSI (桥接到 eDP)和仅支持 eDP。
Unknown 说:如果我们想要同时使用这两种显示屏、那么 EVM 目前是否支持。 我需要进行哪些配置更改?在当前的 SDK 中、它不受支持。 但是、它在 SDK 9.2中受支持。 您可以使用 SDK 9.2使用板上的两个显示端口
此致、
尼基尔
[/quote]