This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:关于 HDMI 支持[SV62]

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1329973/tda4vh-q1-regarding-hdmi-support-sv62

器件型号:TDA4VH-Q1

我们尝试在具有以下配置的 EVM 中运行视觉应用

1) DP

2) eDP

3) HDMI

目前是否提供 HDMI 支持? 如果支持、则需要在平台级别更改哪些配置。  

如果我们要同时使用这两个显示屏、则 EVM 当前支持这两种显示屏。 我需要进行哪些配置更改?

此致

岸尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishore:

    3) HDMI

    目前是否提供 HDMI 支持? 如果支持、则需要在平台级别更改哪些配置。  

    [/报价]

    对于 J784s4、我们不支持 HDMI、仅支持 DSI (桥接到 eDP)和仅支持 eDP。

    Unknown 说:
    如果我们想要同时使用这两种显示屏、那么 EVM 目前是否支持。 我需要进行哪些配置更改?

    在当前的 SDK 中、它不受支持。 但是、它在 SDK 9.2中受支持。 您可以使用 SDK 9.2使用板上的两个显示端口

    此致、

    尼基尔

    [/quote]