This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:用于控制挂起和放大器;恢复的 USB2.0合规性测试命令

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1327240/tda4vh-q1-usb2-0-compliance-test-commands-to-control-suspend-resume

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI 专家!

客户正在使用 TDA4VH SDK9.1。

他们现在正在评估 USB2.0合规性测试、需要 在主机端口上执行暂停和恢复控制。

我知道吗、我们是否有任何控制命令可以实现该目的?

非常感谢!

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家!

    我研究了以下主题、这是否意味着我们可以使用 USB 设备连接/分离来执行暂停/恢复以进行合规性测试?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/701903/linux-am4377-usb-2-0-host-compliance-test/2598532

    非常感谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家!

    我已将上述想法分享给客户。

    但在 测试中、它们需要控制器件以进入暂停和恢复状态、因此最好有控制命令、而不是让器件自动进入相关状态。

    我们在寄存器文档中找到了以下寄存器、我们认为这些寄存器可用于实现此目标。

    我们可以尝试设置此寄存器吗?具体的软件命令是什么?

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    请给我一些时间来检查这与我们的硬件专家也.

    此致
    迪瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    https://download.tek.com/document/Tek%20USB%20Device.pdf 请参阅安装了 USB2.0测试套件的 Tek Scope 的测试文档。

    挂起和恢复是器件模式测试、使用 xHCI 工具执行。 请注意、PC 上需要有2个 USB 控制器、否则使用该工具时鼠标/键盘将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接集线器会自动将 USB 端口置于挂起状态。

    仅在主机模式下执行恢复分析。