This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
许多客户都面临无法对 TCA6424A 进行编程的问题。
其要求从" 将引脚设置为输出模式或高电平状态 "更改为" 将引脚设置为输入 模式或低电平状态 "。
下面的原理图显示了 TCA6424A、其中 修改状态的要求 或者 方向 共 一个或多个引脚 超出 24个可用 。
为 第一种方法 是 使用 TCA6424驱动程序 BSL Scripter 应用程序。 这记录在 MCU 和 SDK 中、并可在 相关链接 部分。
我们会 使用 SoC_I2C1 来玩 TI 提供的 TCA6424驱动程序。
整个过程可以打包到 6个简单步骤。 这些步骤是 非常容易理解 。
第二种方法将利用 I2C 事务参数 和 API I2C_tansfer () 以完成任务。
这已被 简介 采用 3步流程 此标准与 易于理解 。
第一种方法