This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PROCESSOR-SDK-AM64X:如何使用 SoC_I2C1对 TCA6424A 进行编程

Guru**** 2547630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424, TMDS64EVM, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1326205/faq-processor-sdk-am64x-how-to-program-tca6424a-using-soc_i2c1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:TCA6424A、TMDS64EVM、TCA6424

问题说明

许多客户都面临无法对 TCA6424A 进行编程的问题。

其要求从" 将引脚设置为输出模式或高电平状态 "更改为" 将引脚设置为输入 模式或低电平状态 "。

下面的原理图显示了 TCA6424A、其中 修改状态的要求 或者 方向 一个或多个引脚 超出 24个可用