请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 您好!
sdk8.6在使用 SBL SD 引导时,表示 eMMC 驱动程序正常。 但是、当使用 SBL eMMC 引导时、Linux 打印错误:
mmc0:运行 CQE 恢复
[ 3.676791] blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区4722800 op 0x0:(read)标志0x0 phys_seg 17 prio class 0
当 Linux 探测 eMMC 驱动程序时,它会重置 eMMC 控制器吗?