This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:SBL eMMC boot0、eMMC 错误

Guru**** 2544840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1306631/tda4al-q1-sbl-emmc-boot0-emmc-error

器件型号:TDA4AL-Q1

您好!

sdk8.6在使用 SBL SD 引导时,表示 eMMC 驱动程序正常。 但是、当使用 SBL eMMC 引导时、Linux 打印错误:

mmc0:运行 CQE 恢复
[ 3.676791] blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区4722800 op 0x0:(read)标志0x0 phys_seg 17 prio class 0
当 Linux 探测 eMMC 驱动程序时,它会重置 eMMC 控制器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PDK 中使用来自 eMMC 的 SBL 从 HLOS 引导尚未验证/支持、我们确实需要在将来的版本中添加这一点、但目前尚未进行测试。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不在 eMMC 外、   

    使用 SBL eMMC boot0 boot、然后出现 Linux 打印错误:

    mmc0:运行 CQE 恢复
    [ 3.676791] blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区4722800 op 0x0:(read)标志0x0 phys_seg 17 prio class 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将 rootfs 保存在何处?

    此外、您能否共享引导流程? 是否使用组合的 appImage 或 bootApp 来通过 SBL 引导 HLOS?

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     用于使用 SBL 引导 HLOS 的 BootApp、
    如 e2e.ti.com/.../4692941

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何进展?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何进展?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间。

     bootApp 以使用 SBL 引导 HLOS,

    您是否尝试了随附主题中的建议? 您是否尝试了降低速度?

    此致、
    帕尔特