This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:为什么 AM64上的 HS SDK 为8.2、Linux 为9.01?

Guru**** 2550180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1320315/processor-sdk-am64x-why-hs-sdk-is-8-2-and-linux-is-9-01-on-am64

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

香榭丽舍:

一些问题:

问题1: 现在、哪个 AM64 EVM 用于 HS-AM64 FS?

问题2. 如果使用 HS-SDK EVM 进行测试、最后一个是哪一个 FS?  

   HS SDK 为8.2

   但 Linux SDK 为9.01。  <==这也适用于 FS 吗?

我现在感到困惑。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:

    首先、您在寻找"通用"器件还是"安全"器件? HS-SE FS 是我们目前支持的"通用"器件、而 HS-SE 是"安全"器件。 如需更多信息、请参阅 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/09_01_00_08/exports/docs/linux/Foundational_Components_Migration_Guide。html?highlight=hs%20fs

    从 FS 8.4开始的所有 Linux SDK 均支持 HS-SDK
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/08_04_01_04/exports/docs/devices/AM64X/Release_Specific_Release_Notes .html

    从 SDK 9.0版开始、不再支持旧版 GP 器件。 HS-MCU FS 是唯一"受支持"的通用器件。

    我会说更多,直到你告诉我们你正在寻找什么.

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    感谢您的答复。

    1.我将需要 AM64 HS-EVM FS。 请指导我使用3个 ETH 端口测试哪个 EVM 是正确的版本。

    2.按照1、请指导我使用 AM64 HS-SDK 进行测试的正确/最新 FS。

    谢谢。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:

    任何 Linux SDK 8.4或更高版本都已在 AM64x HS-SDK 上进行了测试 FS。 如果您使用 PRU 以太网、请注意固件和驱动程序仍在进行开发。 因此、如果使用 PRU 以太网、我建议使用最新的 SDK 来获取最新错误修复和功能改进(目前计划在3月/4月时段使用 SDK 9.1、SDK 9.2)。

    对于 EVM、请使用 https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    谢谢。

    这就是我要测试的问题。 --> 如果您正在使用 PRU 以太网,请注意固件和驱动程序仍在开发中。

    似乎我们需要2024/March 来解决这个问题。

    对吧?

    由于我们的客户发现 AM64 PRU ETH 是多项功能。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    Nick 今天不在办公室、将在本周晚些时候回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:

    是否有客户关心的特定功能或性能编号?

    通用 PRU 以太网(即常规以太网、无工业网络协议)在 SDK 9.1中可以正常工作、只有一些错误、还有一些可以继续提高性能的地方。

    将在 SDK 9.2中添加一些功能或错误修复。 例如、在 SDK 9.2中添加了在 uboot 期间使用 PRU 以太网的功能。 但是、如果我们在9.2之后继续在后续的 SDK 中进行修复和改进、我也不会感到惊讶。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    没关系。

    我要求我们的客户等到3月9.2 SDK 发布。

    BR RIO