香榭丽舍:
一些问题:
问题1: 现在、哪个 AM64 EVM 用于 HS-AM64 FS?
问题2. 如果使用 HS-SDK EVM 进行测试、最后一个是哪一个 FS?
HS SDK 为8.2
但 Linux SDK 为9.01。 <==这也适用于 FS 吗?
我现在感到困惑。
BR RIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
香榭丽舍:
一些问题:
问题1: 现在、哪个 AM64 EVM 用于 HS-AM64 FS?
问题2. 如果使用 HS-SDK EVM 进行测试、最后一个是哪一个 FS?
HS SDK 为8.2
但 Linux SDK 为9.01。 <==这也适用于 FS 吗?
我现在感到困惑。
BR RIO
您好、Rio:
首先、您在寻找"通用"器件还是"安全"器件? HS-SE FS 是我们目前支持的"通用"器件、而 HS-SE 是"安全"器件。 如需更多信息、请参阅 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/09_01_00_08/exports/docs/linux/Foundational_Components_Migration_Guide。html?highlight=hs%20fs
从 FS 8.4开始的所有 Linux SDK 均支持 HS-SDK
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/08_04_01_04/exports/docs/devices/AM64X/Release_Specific_Release_Notes .html
从 SDK 9.0版开始、不再支持旧版 GP 器件。 HS-MCU FS 是唯一"受支持"的通用器件。
我会说更多,直到你告诉我们你正在寻找什么.
此致、
尼克
您好、Rio:
任何 Linux SDK 8.4或更高版本都已在 AM64x HS-SDK 上进行了测试 FS。 如果您使用 PRU 以太网、请注意固件和驱动程序仍在进行开发。 因此、如果使用 PRU 以太网、我建议使用最新的 SDK 来获取最新错误修复和功能改进(目前计划在3月/4月时段使用 SDK 9.1、SDK 9.2)。
对于 EVM、请使用 https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM
此致、
尼克
您好、Rio:
是否有客户关心的特定功能或性能编号?
通用 PRU 以太网(即常规以太网、无工业网络协议)在 SDK 9.1中可以正常工作、只有一些错误、还有一些可以继续提高性能的地方。
将在 SDK 9.2中添加一些功能或错误修复。 例如、在 SDK 9.2中添加了在 uboot 期间使用 PRU 以太网的功能。 但是、如果我们在9.2之后继续在后续的 SDK 中进行修复和改进、我也不会感到惊讶。
此致、
尼克