This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5502:设置 Code Composer Studio v12.5

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502, SPRC133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1319534/tms320vc5502-setup-code-composer-studio-v12-5

器件型号:TMS320VC5502
主题中讨论的其他器件: SPRC133

我正在为 TMS320VC5502在 Code Composer Studio v12.5中设置一个构建环境、然后将 v2.0项目导入到 v12.5环境中。

在自定义安装期间、CCS 安装向导显示了多个 可选择安装的组件。  "C55x 超低功耗 DSP"是用于此处理器的正确组件吗?  此时设置向导中是否还应选择其他组件?

运行 CCS 设置向导后、我计划安装以下库和模块:

  • SPRC133 TMS320C55x 芯片支持库(CSL)-标准和低功耗
  • DSP/BIOS 5_42_02_10
  • XDCtools 3_24_05_48

但是、在设置向导的第一步中、我要确保选择的元件正确无误。

注意:我之前已经安装了 CCS v12.5以及各种库和模块、但在导入和编译 v2.0工程时遇到问题。  因此、我卸载了 CCS 并重新安装它、只是为了确保操作正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    在 SPRC133下、有两个软件包:

    1. C55XCSL-SPRC133  下载 TMS320C5500芯片支持库(适用于 C5501、C5502、C5509、C5509A 和 C5510、 C5510A): C55XCSL-SPRC133驱动程序或库| TI.com

    2. C55XCSL-LOWPOWER  TMS320C55x 芯片支持库(适用于 C5504/05、C5514/15/17和 C5535/45)

    如标题建议的那样、对于 C5502、应下载并安装第一个和  

    • DSP/BIOS 5_42_02_10
    • XDCtools 3_24_05_48

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ming。  关于在 CCS 安装时、我应该从安装向导中选择哪个组件、我应该选择"C55x 超低功耗 DSP"、如果是、我是否应该选择任何其他组件。  或者、我应该将该对话框留空、而不选择任何内容?  即、TMS320VC5502的所有配置是否都是通过芯片支持库、BIOS 和 XDCtools 软件包完成的?

    - dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    可以。 您将需要检查"C55x 超低功耗 DSP"、以获取 C5500代码生成工具和器件支持包等。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成 CCS 设置向导、重新启动、设置默认工作区目录、 更新到 v12.6、并安装 TMS320C5502所需的产品后、我可以使用 项目模板(ezdsp5502示例)创建新项目:"SWI 示例"。

    由于找不到 Java 运行时可执行文件,我遇到了一个生成问题。

    我的错误是:

    生成文件:"../swi.tcf"

    调用:TConf

    "C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf "-b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_02_10/packages;"../swi.tcf"

    subdir_rules.mk:19:目标"Build-1221817777-InProc"的食谱失败

    C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败

    我能够按照的解决方案中所述解决此问题

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/422003/c5x-dspbios-tconf-can-t-create-session-manager-create-of-jvm-failed

    将我的系统路径从

    %XDCROOT%;

    %XDCROOT%\jre\bin;%XDCROOT%;

    现在我的 basic_C5502项目构建没有错误!

    构建目标:"basic_C5502.out"

    调用:C5500链接器

    "c:/ti/C5500 /ti/C5500 /ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/rtdx/lib/c5500代码生成工具4.4.1/bin/cl55"-v5502 --memory_model=large -g --define=C5502 --display_error_number /ti/C5500 --diag_warning=225 /ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib --ptrdiff_size=32 -z -m"basic_C5502.map"  

    完成构建目标:"basic_C5502.out"

     

    ****构建完成****

     

    我的下一个任务是将一个旧版本 v2.0项目导入到 CCS v12.6中-感谢您的帮助!

    - dean