主题中讨论的其他器件: SPRC133
我正在为 TMS320VC5502在 Code Composer Studio v12.5中设置一个构建环境、然后将 v2.0项目导入到 v12.5环境中。
在自定义安装期间、CCS 安装向导显示了多个 可选择安装的组件。 "C55x 超低功耗 DSP"是用于此处理器的正确组件吗? 此时设置向导中是否还应选择其他组件?
运行 CCS 设置向导后、我计划安装以下库和模块:
- SPRC133 TMS320C55x 芯片支持库(CSL)-标准和低功耗
- DSP/BIOS 5_42_02_10
- XDCtools 3_24_05_48
但是、在设置向导的第一步中、我要确保选择的元件正确无误。
注意:我之前已经安装了 CCS v12.5以及各种库和模块、但在导入和编译 v2.0工程时遇到问题。 因此、我卸载了 CCS 并重新安装它、只是为了确保操作正确。