请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A 您好!
我有 AM62A 低功耗入门套件。 我使用以下命令成功编译了 Yocto 编译:
MACHINE=am62axx-EVM bitbake -k tisdk-base-image
但是,当我使用命令启动 GUI 时weston,它的运行速度非常慢,几乎无法使用。 相反、当我运行以下命令时:
取消设置 WAYLAND_DISPLAY
韦斯顿-用像素人
性能显著提高、并且以预期的速度工作、比以前快得多。
如何解决此问题?