This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:Slow wayland GUI

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1319549/processor-sdk-am62a-slow-wayland-gui

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

您好!

我有 AM62A 低功耗入门套件。 我使用以下命令成功编译了 Yocto 编译:

MACHINE=am62axx-EVM bitbake -k tisdk-base-image

对于这一过程、我遵循了 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_01_00/exports/docs/linux/Overview_Building_ 452_SDK.html 上的指南

但是,当我使用命令启动 GUI 时weston,它的运行速度非常慢,几乎无法使用。 相反、当我运行以下命令时:

取消设置 WAYLAND_DISPLAY
韦斯顿-像素人

性能显著提高、并且以预期的速度工作、比以前快得多。

如何解决此问题?