This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:需要 RPMSG 库来与 Linux a72和 FreeRTOS r5f 和 c7x 进行通信

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1316726/processor-sdk-j784s4-need-rpmsg-libs-to-communicate-with-linux-a72-and-freertos-r5f-and-c7x

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

需要以下库来与 FreeRTOS 内核以及 r5f 和 Linux A72内核之间进行通信。

libti_rpmsg_char.a

libti_rpmsg_char.la

libti_rpmsg_char.so  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 intohttps://git.ti.com/cgit/rpmsg/ti-rpmsg-char

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manan:

    文件系统中应该已经存在这些文件。 你要做什么?

    此致

    苏曼