This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:我想使用 gstreamer 将 USB 摄像头制作为 RTSP 流式传输服务。

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312199/tda4al-q1-i-want-to-make-usb-camera-to-rtsp-streaming-service-using-gstreamer

器件型号:TDA4AL-Q1

我正在尝试使用 gstreamer 和 USB 摄像头制作流媒体应用。

我想使用  

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2! image/jpeg,宽度=1280,高度=720! jpegparse! jpegdec! 视频/x-raw! 视频转换! v4l2h264enc extra-controls="enc、preend_sps_and_pps_to_idr=1、video_gop_size=5"! rtph264pay! udpsink 主机= 端口=

在 C 代码中运行的上部命令。

因此、在 gst_wrapper.c 中、

I 修改如下

并且 p_gst_pipe_obj 是以下中的数据

但当我运行 app 时

发生错误。

问题是什么?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个 SDK 和版本?   您是否能够从命令行成功运行 gstreamer 流水线?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我键入命令行短语时、gstreamer 可以很好地工作。

    我的 SDK 是使用 RTOS 的 SDK9.1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    状态。

    我按如下所示更改了代码。 没有错误、但无法通过以太网查看。

    此时不会出现屏幕。

    upper 是 gst_wrapper.c 初始化函数

    下面是  p_gst_pipe_obj 设置

    仍然当我键入命令提示时、短语、屏幕出现、我可以看到来自摄像头的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 的应用所基于的是 SDK 中的哪些应用/演示?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SDK9.1.0、没有基本演示。

    我在搜索中找到代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是在 CC3100和 CC3200中使用 gstreamer 的示例应用、  vision_apps/apps/basic_demos/app_multi_cam_codec 文件。  我建议将其用作您的应用的基础。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这是一个示例、但使用 Gstreamer 时格式不同、很难找到示例在哪里使用 gstreamer。

    是否有使用该示例的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您好!

    是否有使用该示例的指南?

    我们没有这样的指南。 我们的所有文档都作为 SDK 本身的一部分提供。 您看了吗?

    谢谢。