我正在尝试使用 gstreamer 和 USB 摄像头制作流媒体应用。
我想使用
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2! image/jpeg,宽度=1280,高度=720! jpegparse! jpegdec! 视频/x-raw! 视频转换! v4l2h264enc extra-controls="enc、preend_sps_and_pps_to_idr=1、video_gop_size=5"! rtph264pay! udpsink 主机= 端口=
在 C 代码中运行的上部命令。
因此、在 gst_wrapper.c 中、
I 修改如下
并且 p_gst_pipe_obj 是以下中的数据
但当我运行 app 时
发生错误。
问题是什么?如何解决?