This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:可通过 DDR 子系统寄存器配置工具(0.09.10)网络版本对 LPDDR4/DDR4刷新率的温度进行设置

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1306918/am6442-temperature-setting-of-refresh-rate-of-lpddr4-ddr4-by-ddr-subsystem-register-configuration-tool-0-09-10-web-version

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

您能告诉我的客户如何在 SysConfig 的网页版 DDR 子系统寄存器配置(0.09.10)中的40C 至95C 和-40C 至100C 情况下正确设置 DDR4吗?

 

即使我的客户将其设置为 System_cfg_temp_range =-40C 至95C、但 Config_dram_tRFC_ns=350、Config_dram_tREFI_ns = 7800也没有变化。

他们是否需要像下面的 E2E 那样手动将其设置为值的一半? 另一方面、他们无法找到提及的 tras_max 的设置列。

它可以在仅更改温度后使用文件输出启动、但在手动将 tRFC 和 tREFI 设置为一半后无法使用文件输出启动。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1266719/am623-operating-temperature-range-at-ddr-config

 

 

此外、System_cfg_temp_range =-40°C 至95°C 和-40°C 至105°C 时的文件输出之间没有差异。 为什么会这样呢?

 

此致、

秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki-San

    我已将查询分配给主题专家。  由于专家目前不在办公室、敬请期待延迟回复、我们将于下周再来。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki-San:

    对于 DDR4、当选择高于85°C 的温度范围时、您必须手动将 tREFI 值更改为一半(3900ns)。  请注意 tRFC 不会随温度发生变化。  tRFC 应保持不变。  这很可能是他们遇到启动问题的原因

    更改温度范围时、配置文件有多处更改。  如果您打开配置工具右侧的文件之一、您在进行更改时可以看到这些差异

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    非常感谢您的回答。

    您能否告诉他们如何设置两种情况的固定速率:tREFI = 3.9us 和1.95us?  手动更改没有问题。

    在其应用中、应禁用 TCR 模式、并应使用固定的刷新间隔以避免由于温度而导致的性能变化。

    对于 DDR4、如果它们通过使用工具设置95degC、则​​将输出以下寄存器设置值、并将刷新间隔设置为自动调整。

    例如#define DDRSS_CTL_230_DATA 0x0000000C

    MR4[3]= 1:TCR 模式启用

    MR4[2]= 1:扩展温度模式

    谢谢。此致、

    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、首先、他们应该使用在 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x 上找到的最新工具0.10.01。

    目前在工具中、如果选择的温度高于85°C、则温度控制刷新会自动打开。  如果他们想要禁用这些功能、则必须手动修改以下寄存器

    CTL_230至 CTL 235

    pi_301、 pi_309、 pi_317、pi_325 、pi_333 、  PI_341

    重新设置为值0x0。

    我将在该工具的下一版本中将其添加为可选选项。   

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的回答。 客户尝试了最新工具、但尚未解决此问题。 请在下面回答他们的问题。

    1) 他们尝试了最新的工具,但 tREFI=7800仍然存在。 在工具上手动将其更改为3900以设置固定刷新率是正确的方式吗?

    2) 在你教授的方法中,MR2[7:6]=11b ASR 模式,正常的只刷新设置是否是固定的,自动自刷新是自动设置?

        低功耗自动自刷新(LPASR)-模式摘要

        00 =手动模式-正常工作温度范围(TC:–40°C、–85°C)

        01 =手动模式-降低工作温度范围(TC:–40°C、–45°C)

        10 =手动模式-扩展了工作温度范围(TC:–40°C、–125°C)

        11 = ASR 模式-在所有模式之间自动切换

    3) 3) 要将 LPASR 设置为手动模式扩展操作温度、应手动设置的寄存器和值。 范围?

    4) 何时发生低功耗自动自刷新(LPASR)?
    当 Linux 正常运行时、如果操作是间歇性的、状态是否会自动改变? 还是这一机制只在特殊情况下才起作用? 例如、SUSPEND。

     

    谢谢。此致、

    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    1.是的,应根据需要在工具中手动更改刷新率

    2.该工具将为40-85°C 的工作温度范围选择00b 手动模式正常模式,为所有其他工作温度范围选择11b ASR 模式。   

    3.要选择"Manual mode"-"Extended"、客户需要更改我上面提到的寄存器。  MR2参数位于寄存器的 LSB 中、因此要更改为扩展、请更改每个寄存器中的位7:6 = 10b。  您能否解释一下客户为什么要选择它?  似乎 ASR 模式更优化。  如果通常需要、我可以在 SysConfig 工具中将其添加为选项

    4.当处理器置于低功耗模式时会发生自动自刷新(请参阅 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_01_00/exports/docs/linux/sdks.html) 、当前 Foundational_Components_Kernel_Drivers_Power_Management 不支持自动自刷新、因此在空闲期间会将存储器置于自刷新模式。

    此致、

    詹姆斯