主题中讨论的其他器件:TDA4VL、TDA4VM 、 J721S2XSOMXEVM
与 TDA4VM 类似、TDA4VL 支持多种 PCIe 参考时钟(REFCLK)配置、其中每个 SERDES 参考时钟都可由外部输入或片上 PLL 输出提供。 此外、SOC 可以向驱动的外部器件输出标准100mH 参考时钟。
通过这些配置、系统集成商可以根据通用参考时钟或独立(分布式)参考时钟架构创建 PCIe 互连。
本文介绍了如何在外部对 PCIe REFCLK 进行布线、以及如何在 J721S2XSOMXEVM 电路板上的 TDA4VL 上对其进行测试。