This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VL-Q1:J721S2XSOMXEVM:从外部路由 PCIe 基准时钟

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, J721S2XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1316211/faq-tda4vl-q1-j721s2xsomxevm-routing-pcie-reference-clock-externally

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL、TDA4VM J721S2XSOMXEVM

与 TDA4VM 类似、TDA4VL 支持多种 PCIe 参考时钟(REFCLK)配置、其中每个 SERDES 参考时钟都可由外部输入或片上 PLL 输出提供。 此外、SOC 可以向驱动的外部器件输出标准100mH 参考时钟。

通过这些配置、系统集成商可以根据通用参考时钟或独立(分布式)参考时钟架构创建 PCIe 互连。

本文介绍了如何在外部对 PCIe REFCLK 进行布线、以及如何在 J721S2XSOMXEVM 电路板上的 TDA4VL 上对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下说明参考了可从适用于 J721S2的 CPB (通用处理器板)和 SOM (模块上系统)板的"设计文件"部分获得的原理图文件:

    TI EVM 所需的硬件更改如下:

    1.在通用处理器板上、安装 R3、R4、C1、C2并在原理图文件下移除 R1、R2、R5、R6、使 SOC_SERDES1_REFCLK_P/N 连接到 CON_PCIE1_2L_REFCLK_P/N:

    2.在 SOM 板上、移除 R16、R17并安装 R20、R21、R19、R18、以便 PCIe_REFCLK1_OUT_P/N 连接至 SOC_SERDES0_REFCLK_P/N。 R20、R21与 R16、R17的电阻器相同、而 R19、R18为49.9 Ω 电阻器、容差为1%:

    3.可选择增加通道数。 删除了 C35、C36、R7、R8、C7、 C8、C9、C10并连接 C32、C33、R9、R10、C13、 下方原理图中的 C14、C16、C16:

    对于软件更改:

    1.使用 MAIN_PLL2_HSDIV4_CLKOUT 中的100MHz 时钟启用 ACSPCIe 应使 PCIe 正常工作。 在 PSDK Linux 的 board-support/linux-*中将以下补丁应用于 Linux 内核:0001-enable-internal-REFCLK-for-J721S2-PCIe.patch  

    此致、

    大沼市