This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1310698/ccstudio-ccs-gui
器件型号:CCStudio您好!
我‘S使用 JTAG 锁定功能、并按照文件'PRAC4'执行操作、但当我计划按照3.1步骤操作时、我无法找到片上工具闪存菜单。
。的 CCS 版本为11.0.0 μ s
当我计划按照4.1使用解锁功能时,我也找不到 JLM 图标。
您好!
我找不到芯片上工具闪存菜单。
要检查的两个事项:
-您在 CCS Debug 透视图中吗?
-您是否处于活动的调试会话中并成功连接到目标?
谢谢
小
是、
1我在 CCS Debug 透视图中;
2我处于活动的调试会话中、并成功连接到目标。
我尝试了两个步骤、但似乎 没有区别、我无法使用 JTAG 锁定和解锁功能。
请尝试排除步骤9.4.1到9.4.3的故障:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide
您可以尝试第一种方法、如果这种方法无法解决问题、请尝试下一种方法等。
我遵循了 9.4.1 到9.4.3的步骤,但没有成功。 我在 CCS 中找不到 Tools-On Chip Flash 菜单。
我在另一台笔记本电脑上尝试过、并将 CCS11.0.0更改为 CCS12.0.0、仍然找不到此菜单。
确保您处于"CCS Debug"视图中:
请确保您处于"CCS Debug"视图中:
此外、您需要处于活动的调试会话中。
您好,Ki,ć
感谢您的答复。
现在我‘在'CCS Debug 透视图中、我找不到 JTAGLOCK 和 JTAGPSWD。
我使用的芯片是 TMS320F28379D、我只是找到了可以编辑密码的 CSMPSWD。
该芯片是否支持使用 JTAGLOCK 功能?
现在我‘在'CCS Debug 透视图中、我找不到 JTAGLOCK 和 JTAGPSWD。
我使用的芯片是 TMS320F28379D、我只是找到了可以编辑密码的 CSMPSWD。
该芯片是否支持使用 JTAGLOCK 功能?
[/报价]您参考了文档 spracs4.
该文档提到:
此功能已在 C2000 微控制器(MCU)器件中实现、从 TMS320F2838x 产品系列
TMS320F2838x 比 F2837x 的器件更新。 根据上面的行、您的旧设备似乎不支持它。
谢谢
小