This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS GUI

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1310698/ccstudio-ccs-gui

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

 我‘S使用 JTAG 锁定功能、并按照文件'PRAC4'执行操作、但当我计划按照3.1步骤操作时、我无法找到片上工具闪存菜单。

。的 CCS 版本为11.0.0 μ s

当我计划按照4.1使用解锁功能时,我也找不到 JLM 图标。

使用 JTAGLOCK 功能增强器件安全性(TI.com)

    

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到芯片上工具闪存菜单。

    要检查的两个事项:

    -您在 CCS Debug 透视图中吗?

    -您是否处于活动的调试会话中并成功连接到目标?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    1我在 CCS Debug 透视图中;

    2我处于活动的调试会话中、并成功连接到目标。

    我尝试了两个步骤、但似乎 没有区别、我无法使用 JTAG 锁定和解锁功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试排除步骤9.4.1到9.4.3的故障:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide

    您可以尝试第一种方法、如果这种方法无法解决问题、请尝试下一种方法等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了 9.4.1 到9.4.3的步骤,但没有成功。 我在 CCS 中找不到 Tools-On Chip Flash 菜单。

    我在另一台笔记本电脑上尝试过、并将 CCS11.0.0更改为 CCS12.0.0、仍然找不到此菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保您处于"CCS Debug"视图中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保您处于"CCS Debug"视图中:

    此外、您需要处于活动的调试会话中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,ć

     感谢您的答复。

    现在我‘在'CCS Debug 透视图中、我找不到 JTAGLOCK 和 JTAGPSWD。

     我使用的芯片是 TMS320F28379D、我只是找到了可以编辑密码的 CSMPSWD。

    该芯片是否支持使用 JTAGLOCK 功能?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我‘在'CCS Debug 透视图中、我找不到 JTAGLOCK 和 JTAGPSWD。

     我使用的芯片是 TMS320F28379D、我只是找到了可以编辑密码的 CSMPSWD。

    该芯片是否支持使用 JTAGLOCK 功能?

    [/报价]

    您参考了文档 spracs4.

    该文档提到:

    此功能已在 C2000 微控制器(MCU)器件中实现、从 TMS320F2838x 产品系列

    TMS320F2838x 比 F2837x 的器件更新。 根据上面的行、您的旧设备似乎不支持它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,我看到了,谢谢。