This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:IBIS 模型的 DDR3 Vinh/vinl 值与数据表不同

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1313961/66ak2g12-ddr3-vinh-vinl-values-for-ibis-models-are-different-from-datasheet

器件型号:66AK2G12

在数据表中、VIH DDR3_VREFSSTL +0.09V 和 VIL DDR3_VREFSSTL -0.09V 分别被描述为0.765V/0.585V、但是为什么它们被描述为下面的值?

对于[Model] PDDRIO_D3FP3L_34
Vinh = 810.000mV
Vinl = 540.000mV

[型号规格]
|Vinh = 810.000mV
Vinh 810.000mV 777.000mV 860.000mV
Vinl 540.000mV 507.000mV 590.000mV
|Vmeas 675.000mV
Vmeas 675.000mV 642.000mV 725.000mV
| Vref
Vref 675.000mV 642.000mV 725.000mV

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好田村俊树

    感谢您的查询。

    [报价 userid="591020" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1313961/66ak2g12-ddr3-vinh-vinl-values-for-ibis-models-are-different-from-datasheet "]在数据表中,VIH DDR3_VREFSSTL +0.09V 和 VIL DDR3_VREFSSTL -0.09V 分别被描述为0.765V/0.585V,但为什么它们被描述如下?

    这里是以下电压范围。 DDR 接口的上述值看起来是匹配的、

    帮助我理解您的疑虑。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    经计算、数据表中的 VIH 值为0.765V、VIL 值为0.585V。

    但为 IBIS 模型列出的 Vinh 和 Vinl 值分别为0.810V 和0.540V。 (规定分别为810.00mV/540.00mV)

    为与数据表相匹配、为 IBIS 模型列出的 Vinh/Vinl 为 DDR3_VREFSSTL+0.135V/-0.135V。

    这同样适用于最小值/最大值以及典型值。

    我想知道从哪里可以在数据表中找到 IBIS 模型的该0.135V 值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好田村俊树

    谢谢你。

    数据表中的值计算为 VIH 为0.765V,VIL 为0.585V。

    不确定您能够如何计算这些值。 请澄清。

    VREF 值在 IBIS 中低于、似乎与我在上面共用的表格相匹配。

    | Vref
    Vref 675.000mV 642.000mV 725.000mV

    此致、

    斯里尼瓦萨