请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 您好!
我将 为 AM335X 09_01_00_001设置 Processor SDK Linux。 按照以下说明:
在以下部分下
1.1.2. 您想对 SDK 做什么?
该条规定如下:
因此我安装了 Ubuntu 18.04。
然后、在标题下的同一文档中进一步
1.1.3. 运行安装脚本
该条规定如下:
此外、在实际的安装脚本中、存在一个错误、22.04是唯一受支持的版本:
在 上面的注释中、它指出你应该修改脚本、以便(我认为)摆脱错误消息并继续。
我的问题是、实际推荐的版本是什么? 18.04或22.04。
此致、
马库斯