This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:推荐支持的 Ubuntu Linux LTS 版本

Guru**** 2532060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1313738/processor-sdk-am335x-recommended-supported-ubuntu-linux-lts-distribution

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好!

我将 为 AM335X 09_01_00_001设置 Processor SDK Linux。 按照以下说明:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/09_01_00_001/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide .html

在以下部分下  

1.1.2. 您想对 SDK 做什么?

该条规定如下:

因此我安装了 Ubuntu 18.04。

然后、在标题下的同一文档中进一步

1.1.3. 运行安装脚本

该条规定如下:

此外、在实际的安装脚本中、存在一个错误、22.04是唯一受支持的版本:

在 上面的注释中、它指出你应该修改脚本、以便(我认为)摆脱错误消息并继续。  

我的问题是、实际推荐的版本是什么? 18.04或22.04。

此致、

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我的问题是、哪是实际推荐的版本? 18.04或22.04[/报价]

    对于所有 SDK v9.x、都是 Ubuntu 22.04。 对于某些文档中的不一致之处深表歉意。 都将提出一个 TT、以便在未来版本中修复该错误。

    此致、Andreas

    (问题归档为 SITSW-3602)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想指出的是、实际安装设置消息也未反映新的22.04支持要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想指出的是,实际安装设置消息也不反映新的22.04支持要求。

    是的、这是一个已知问题、并且已针对未来的 SDK 进行了修复。 希望您现在能够按预期安装和使用 SDK。  对于 与 SDK 安装无关的任何其他问题/问题、请提交新的票证。

    此致、Andreas