This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:csirx:从 CSIRX 捕获的图像中的颜色不正确

Guru**** 2545010 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312793/tda4ve-q1-csirx-the-colors-in-the-image-captured-from-csirx-are-incorrect

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好、TI 工程师!

     我们目前正在调试 TDA4VE 上的摄像头输入、并观察到图像中存在不正确的颜色。 从捕获节点保存的图像中的颜色也不准确。 我们之前在 TDA4VM 上使用了同一组摄像头、可以正确显示这些摄像头。 我们已比较解串器的寄存器、未发现任何异常。 您能否提供有关故障排除此问题的任何指导?

 

捕获的文件:  

e2e.ti.com/.../cap_5F00_0001.rar

视频:

e2e.ti.com/.../abnormal.mp4

SDK 版本:

Linux:08_06_01_02

RTOS:08_06_01_03

此致。