This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:csirx:从 CSIRX 捕获的图像中的颜色不正确

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312793/tda4ve-q1-csirx-the-colors-in-the-image-captured-from-csirx-are-incorrect

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好、TI 工程师!

     我们目前正在调试 TDA4VE 上的摄像头输入、并观察到图像中存在不正确的颜色。 从捕获节点保存的图像中的颜色也不准确。 我们之前在 TDA4VM 上使用了同一组摄像头、可以正确显示这些摄像头。 我们已比较解串器的寄存器、未发现任何异常。 您能否提供有关故障排除此问题的任何指导?

 

捕获的文件:  

e2e.ti.com/.../cap_5F00_0001.rar

视频:

e2e.ti.com/.../abnormal.mp4

SDK 版本:

Linux:08_06_01_02

RTOS:08_06_01_03

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道您使用的图像格式是什么、相同的分辨率是多少?

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    图像格式:UYVY

    摄像机分辨率:1280x960

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 PDK 文件夹中添加以下补丁、并使用以下命令构建 csirx 库

    cd ${pdk_path}/packages/ti/build

    使 pdk_libs core=MCU2_0 board=j721s2_evm -sj

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/5125.YUV422_5F00_fix.patch

    这样可以解决您的问题。

    此修复程序已是最新 SDK 的一部分。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    很好、现在可以正常工作、感谢您的支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_DE98664E_20240115_2D00_144209.mp4