This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:[SA5]多主控图形和节点

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1311031/processor-sdk-j784s4-sa5-multi-mastering-of-graph-and-nodes

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

目前、开放的 VX 节点和图形是在 A72内核中创建的。

为了实现我们的项目目的、我们还需要在主 R5F 内核中创建 Graphs and Nodes。

需要在 A72和 R5F 中创建图和节点、且必须由每个主站控制(A72节点/ 图由 A72和 R5F 节点控制/图由 R5F 控制)。 控制多个主器件中的节点。

如果可用、请向我们分享相同的申请示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 目前不支持 OpenVX 的多台主机。 目前没有计划支持此功能。

    SDK 仅支持 A72作为 OpenVX 主机。

    此外、对于将 R5设置为主机、您可以遵循以下常见问题解答。  

    (+)[常见问题解答] TDA4VM:R5F 上的 OpenVX 主机和 A72 (Linux)上的节点目标-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    但目前只有一个 OpenVX 主机受支持、

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    感谢您的更新。

    一些问题、如下所示、

    1.当在 R5F 节点中发现故障时,如何进行恢复? 如果图表被告知故障、节点是从第一步开始、还是从故障步骤继续?

    2.我们是否有在节点级别的 openVx 图上报告故障的机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个节点的实现方式都是不同的。 因此、可以使用 vx_logs 将节点内逻辑故障通知给用户

    如果在节点执行期间框架中有错误,例如,如果调用节点的 create_callback 时有任何错误,那么在 A72端,vxVerifyGraph()将失败,图形将不会执行。

    在运行时期间、如果 MCU2_0内核崩溃、则来自 A72的 IPC 通信会触发处理节点、从而处于等待状态并挂起图形。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil。

    请提供以下信息:

    1.请咨询 TI、了解 TI OVX 主器件是否可以 QM 和 R5F 上的从器件是否可以满足 ASIL 要求。

     -在我们的情况下 A72是 QM , R5F 是 ASIL。

     -如果 A72正在掌握图形,是否有机会验证 R5F 中的图形?


    2.检查是否对 A72和 R5F 之间的数据进行了额外的验证

      -如何核实数据?


    3. FFI:数据、外设- ISP 驱动器不共享、实时-时间戳检查

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -如果 A72正在掌握图形,是否有机会 在 R5F 中验证图形?

    验证必须始终由主机本身来完成、这包括为 OpenVX 数据对象和其他资源分配内存。

    (+)[FAQ] TDA4VM:R5F 上的 OpenVX 主机和 A72 (Linux)上的节点目标-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    如前所述、SDK 仅支持 A72用作主内核(主机)、并支持其他内核作为从内核。  

    R5作为主机的常见问题解答只是来自 TI 末端的概念验证。

    -如何验证数据?

    所有验证和验证都发生在 vxVerifyGraph ()中。 这会在内部调用主机侧每个节点的验证回调函数、用户可以在其中根据需要添加额外的验证。 这将位于主机侧

    在 R5端,用户可以在节点的创建回调中添加额外的验证,该节点也在 vxVerifyGraph()期间调用。

    此致、

    尼基尔