主题中讨论的其他器件:TDA4VM
目前、开放的 VX 节点和图形是在 A72内核中创建的。
为了实现我们的项目目的、我们还需要在主 R5F 内核中创建 Graphs and Nodes。
需要在 A72和 R5F 中创建图和节点、且必须由每个主站控制(A72节点/ 图由 A72和 R5F 节点控制/图由 R5F 控制)。 控制多个主器件中的节点。
如果可用、请向我们分享相同的申请示例。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、开放的 VX 节点和图形是在 A72内核中创建的。
为了实现我们的项目目的、我们还需要在主 R5F 内核中创建 Graphs and Nodes。
需要在 A72和 R5F 中创建图和节点、且必须由每个主站控制(A72节点/ 图由 A72和 R5F 节点控制/图由 R5F 控制)。 控制多个主器件中的节点。
如果可用、请向我们分享相同的申请示例。
您好!
SDK 目前不支持 OpenVX 的多台主机。 目前没有计划支持此功能。
SDK 仅支持 A72作为 OpenVX 主机。
此外、对于将 R5设置为主机、您可以遵循以下常见问题解答。
(+)[常见问题解答] TDA4VM:R5F 上的 OpenVX 主机和 A72 (Linux)上的节点目标-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
但目前只有一个 OpenVX 主机受支持、
此致、
尼基尔
您好!
每个节点的实现方式都是不同的。 因此、可以使用 vx_logs 将节点内逻辑故障通知给用户
如果在节点执行期间框架中有错误,例如,如果调用节点的 create_callback 时有任何错误,那么在 A72端,vxVerifyGraph()将失败,图形将不会执行。
在运行时期间、如果 MCU2_0内核崩溃、则来自 A72的 IPC 通信会触发处理节点、从而处于等待状态并挂起图形。
此致、
尼基尔
谢谢 Nikhil。
请提供以下信息:
1.请咨询 TI、了解 TI OVX 主器件是否可以 QM 和 R5F 上的从器件是否可以满足 ASIL 要求。
-在我们的情况下 A72是 QM , R5F 是 ASIL。
-如果 A72正在掌握图形,是否有机会验证 R5F 中的图形?
2.检查是否对 A72和 R5F 之间的数据进行了额外的验证
-如何核实数据?
3. FFI:数据、外设- ISP 驱动器不共享、实时-时间戳检查
您好!
-如果 A72正在掌握图形,是否有机会 在 R5F 中验证图形?
验证必须始终由主机本身来完成、这包括为 OpenVX 数据对象和其他资源分配内存。
(+)[FAQ] TDA4VM:R5F 上的 OpenVX 主机和 A72 (Linux)上的节点目标-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
如前所述、SDK 仅支持 A72用作主内核(主机)、并支持其他内核作为从内核。
R5作为主机的常见问题解答只是来自 TI 末端的概念验证。
-如何验证数据?
所有验证和验证都发生在 vxVerifyGraph ()中。 这会在内部调用主机侧每个节点的验证回调函数、用户可以在其中根据需要添加额外的验证。 这将位于主机侧
在 R5端,用户可以在节点的创建回调中添加额外的验证,该节点也在 vxVerifyGraph()期间调用。
此致、
尼基尔