This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
存储器映射布局中的该图像显示了默认的存储器分配、但这并非所需的存储器分配。
AM64x Academy 多核模块将在下周左右的某个时间上线。 在 AM62x Academy 多核模块变为可用状态之前、您可以让客户参考 AM62x Academy 多核模块的"如何分配存储器"页
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AZgEw2fWxmvPzpRgXlGAMQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
您应该能够将定义的 SRAM 存储器区域传递到 Linux devicetree 文件节点中、就像定义的 DDR 存储器区域一样。
此致、
尼克
Nick、
感谢您的回复。
是否也可以在运行 Linux 的 A53时在 SRAM 上分配 IPC 存储器? 我猜是的。
您好、Tony、
这是一个包含复杂答案的简单问题。
您能否在此处提供有关用例的更多详细信息? 例如、
1)您说的是用于 Linux <-->远程核心通信的 RPMSg IPC VRingS?
2) 2)您是否在谈论远程内核之间的 IPC? (即不使用 Linux)?
3) 3)或者我们是否在讨论其他类型的 IPC?
4) 4)是否有特定的时序注意事项?
等等
如果您谈论的是 RPMsg IPC VRINGS:
请记住这一点:
1) AM64x SRAM 仅为2MB、Linux 与1个远程内核之间的 RPMsg IPC VRINGS 默认占用1MB (因为总共512个缓冲区、每个方向256个缓冲区)。 也许有 一种方法可以通过减少缓冲器数量来减小尺寸,但上次我尝试减少 Virtio 缓冲器的数量时,它不起作用。 这将需要额外的开发工作。
2)我们只测试了进入 DDR 的 RPMSg IPC VRNG。 可能是一个问题、导致我们无法将这些缓冲器放置在 SRAM 中、但我无法准确地告诉您相关信息。
此致、
尼克
您好、Tony、
只是为了澄清一下:如果您要求在 SRAM 中的 Linux 和远程内核之间设置 RPMsg IPC VRING、那么这种做法不受支持、而且无论我们是否能够减少 Virtio 缓冲区的数量、这种做法甚至都不可能实现。
通常、您不希望将共享内存设置为可高速缓存。 每当 R5F 检查其他人是否已写入存储器时、您都希望 R5F 实际外出读取存储器区域、而不是仅 读取其缓存并假设数据尚未更新。
此致、
尼克
每当 R5F 检查是否有人写入内存时,您希望 R5F 实际输出并读取内存区域,而不是仅 读取其缓存并假定数据尚未更新时。
在 R5F 端、在读取之前添加缓存失效以确保读取物理存储器、情况如何?
Nick、
背面接地是这个岗位:
如果可以利用可缓存 IPC 存储器、那么将 IPC 共享存储器放置在何处无关紧要、因为即使将其放置在 DDR 上、吞吐量也足够快。
您好、Tony、
啊,还可以。 Anil 是我会问的缓存操作是如何工作的、所以我让他来评论另一个线程。
由于您将使用 ipc_rpmsg_echo 示例、我假设您在两个 MCU+内核之间讨论 IPC。
在查看这些测试时、我们会想到几个问题:
1) 1)内核如何通知内核共享存储器数据已就绪? 我假设 IPC_Notify 最大程度地减少通知延迟?
2) 2)这里的延迟注意事项是什么?
例如、您是否正在尝试尽可能缩短 从发送内核发送 IPC Notify 通知数据已就绪到接收内核实际读取数据之间的延迟?
您是否关心延迟、只是想尽量减少 R5F 用于读取数据的时钟周期?
如果延迟无关紧要、您只是想最小化 R5F 进行读取或写入的时钟周期、那么高速缓存失效/读取高速缓存操作可能是个好主意(具体取决于 CacheP_inv / CacheP_wbInv 实际工作方式)。 但是、如果延迟需要关注、您实际上可能会也可能没有看到使用高速缓存带来的好处。
此致、
尼克
您好、Tony、
这听起来不错。
我并不十分熟悉 Linux 与缓存的具体交互方式。 高级用户空间应用代码在发送和接收常规的 RPMsg 消息时无需担心缓存管理。
但是、它看起来就像我们使用零占空比示例进行一些缓存一致性管理:
https://git.ti.com/cgit/rpmsg/rpmsg_char_zerocopy/
来自 https://git.ti.com/cgit/rpmsg/rpmsg_char_zerocopy/tree/linux/README.md
We're doing a very basic cache coherency management with the help of
*DMA_BUF_IOCTL_SYNC* ioctl before and after accessing the mmapped area.
它引用的行在此处:
https://git.ti.com/cgit/rpmsg/rpmsg_char_zerocopy/tree/linux/src / rpmsg_char_zerocopy.c#n226
这是否意味着 DDR 存储器区域 实际上已 移至本地缓存、对 DDR 存储器区域的任何读取操作都将实际从本地缓存而不是 DDR 进行读取? 这些同步是否就是为了超级安全? 我不确定的那部分。
此致、
尼克
您好、Tony、
我在度假直到明天、因此我现在提供快速响应、我将有更多时间在星期五查看此内容。 如果我在星期一之前未再次回复、请 Ping 该主题。
AM64x Academy
首先、请注意 AM64x Academy 多核模块现已在线! 客户使用以下工具可能会更容易:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AbwqjEswy38Z6lZWYQC-5g__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST
回答问题
这里有几个潜在的问题。 我没有发布的 SRAM 示例、我现在可以为您指出、因此我们必须一起完成。
首先、如果我回忆正确、在客户的器件树中修改的保留存储器部分专门用于 DDR。 您可以在 am64-main.dtsi 文件中找到 SRAM 分配。 因此、如果客户要添加 SRAM 分配、则需要将其添加到 SRAM 节点而不是 DDR 节点。
其次、请注意、我们仅测试了1MB Virtio 部分在 DDR 中工作、而不是在 SRAM 中工作。 我不确定资源表是否也需要位于 DDR 中、或者它是否可以进入 SRAM 中。 但这是另一项要测试的内容。
第三、 除非进行修改以添加资源表、否则 Linux Remoteproc 将无法加载 GPIO_LED_BLINK。 请参阅 AM64x Academy、多核模块页面"远程内核上的应用开发"
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AeMVTHckwFDmFoNkRHpRPw__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST
此致、
尼克
再需注意的一点是、对于 GPIO_LED_BLINK 示例、应在 Linux devicetree 中禁用远程内核正在使用的 GPIO 模块。 请参阅 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/09_01_00_41/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_DRIVERS_GPIO_INPUT_INTERRUPT.html 上的注释
此致、
尼克
您好、Tony、
今天、我花了一些时间重新阅读该主题。 我在之前的回复中涵盖了大多数重要内容、但我确实有一个最后的要点:
SysConfig 内存配置器和 SRAM 分配
目前、我还没有玩过 SysConfig GUI 中的存储器配置器工具。
客户应参考其 linker.cmd 文件、以仔细检查 SysConfig 工具在 SRAM 中的放置数据的位置。 我不确定 SysConfig 是否考虑了 Linux 内存分配(我怀疑没有)、因此客户可能需要直接修改 linker.cmd 文件来更改 SRAM 分配、以便与它们在 Linux devicetre 中定义的内容保持一致。
此致、
尼克