主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我们已经使用 AM5718开发了定制电路板。 使用 SysConfig、我们还确定了"最佳"引脚多路复用配置。
昨天、在我们电路板上的软件开发期间、我们发现、从 SysConfig 1.17.0开始、最初建议的 pinmux 配置已从 SysConfig 工具中删除。 这就产生了一个问题、如果我们正在使用的 pinumx 配置仍然有效、或者是否必须更改电路板布局。 但愿不是如此。
这里讨论的配置是 ICSS1 MII0的配置。
查看 AM5718的最新数据表、根据我的理解、原始引脚多路复用配置仍然有效。
在第343/344页的数据表(修订版本 I)为 IOSET3提供以下焊球。 信号由 AM5718内部顶层引脚复用下面的一个包装器复用器进行内部复用。 另请比较 TRM (版本 J)第7,207,7210/7211页:
IOSET3:
E8 PR1_MII_MT0_CLK
D9 PR1_MII0_TXD3
D7 PR1_MII0_TXD2
D8 PR1_MII0_TXEN
A5 PR1_MII0_TXD1
C6 PR1_MII0_TXD0
C8 PR1_MII_MR0_CLK
C7 PR1_MII0_RXDV
B7 PR1_MII0_RXD3
B8 PR1_MII0_RXD2
A7 PR1_MII0_RXD1
A8 PR1_MII0_RXD0
C9 PR1_MII0_RXER
A9 PR1_MII0_RXLINK
B9 PR1_MII0_COL
A10 PR1_MII0_CRS
此外、第344页的数据表还提供适用于 MDIO 接口的 IOSET1、具有以下焊球:
IOSET1:
D3 PR1_MDIO_MDCLK
F6 PR1_MDIO_DATA
显然、以太网接口连接的配置在我们的桌面上正常工作。
您能否澄清一下与从修订版1.17.0开始的 SysConfig 工具的矛盾之处? 这是我们可以用于生产的有效 pinmux 配置吗?
此致、
磁通。