This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:回顾 AM5718引脚多路复用配置。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1310806/am5718-review-of-am5718-pinmux-configuration

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我们已经使用 AM5718开发了定制电路板。  使用 SysConfig、我们还确定了"最佳"引脚多路复用配置。

昨天、在我们电路板上的软件开发期间、我们发现、从 SysConfig 1.17.0开始、最初建议的 pinmux 配置已从 SysConfig 工具中删除。 这就产生了一个问题、如果我们正在使用的 pinumx 配置仍然有效、或者是否必须更改电路板布局。 但愿不是如此。

这里讨论的配置是 ICSS1 MII0的配置。

查看 AM5718的最新数据表、根据我的理解、原始引脚多路复用配置仍然有效。

在第343/344页的数据表(修订版本 I)为 IOSET3提供以下焊球。 信号由 AM5718内部顶层引脚复用下面的一个包装器复用器进行内部复用。 另请比较 TRM (版本 J)第7,207,7210/7211页:

IOSET3:

E8 PR1_MII_MT0_CLK

D9 PR1_MII0_TXD3

D7 PR1_MII0_TXD2

D8 PR1_MII0_TXEN

A5 PR1_MII0_TXD1

C6 PR1_MII0_TXD0

C8 PR1_MII_MR0_CLK

C7 PR1_MII0_RXDV

B7 PR1_MII0_RXD3

B8 PR1_MII0_RXD2

A7 PR1_MII0_RXD1

A8 PR1_MII0_RXD0

C9 PR1_MII0_RXER

A9 PR1_MII0_RXLINK

B9 PR1_MII0_COL

A10 PR1_MII0_CRS

此外、第344页的数据表还提供适用于 MDIO 接口的 IOSET1、具有以下焊球:

IOSET1:

D3 PR1_MDIO_MDCLK

F6 PR1_MDIO_DATA

显然、以太网接口连接的配置在我们的桌面上正常工作。

您能否澄清一下与从修订版1.17.0开始的 SysConfig 工具的矛盾之处? 这是我们可以用于生产的有效 pinmux 配置吗?

此致、

磁通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Flux:

    该焊球信号映射从我的角度出发是可以理解的。 "那你打算怎么办?"

    您可以在不同版本之间共享增量的屏幕截图吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 SysConfig v1.16.2和 SysConfig v1.17.0屏幕截图。

    例如、我选择了 PR1_MII0_TXD0。

    v1.16.2支持配置(焊球 C6)、而 v1.17.0不支持。 从 v1.17.0开始、已删除数据表中的有效配置。

    我已验证最新版本 v1.18.1不允许进行配置。

    此致、
    磁通

    SysConfig v1.16.2

    SysConfig v1.17.0:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Flux:

    我正在向我们的 SysConfig 工具团队进行核实。 旧版工具中的配置应该仍然有效。

    AM57x 处理器没有新版本、因此它们应该都相同。  

    感谢您指出这一点。

    我会告诉你我们的团队说接下来的步骤是什么。

    -Josue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    磁通、

    我已确认这是引脚多路复用器工具中与 IOSET 3合并到 IOSET 4相关的错误、如数据表中所述。 已提交 JIRA 以在未来版本中更正此问题。  

    如上一个条目中所述、操作是在下一个版本之前继续使用旧版本。

    感谢您指出这一点!

    此致!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    感谢您这么快地帮助我们、也感谢 SysConfig 未来的调整。

    此致、

    磁通。